结果:找到"SFP光模块 SFP光模块分类 易飞扬",相关内容1000条
  • 16GFCSFP+光模块类型汇总及应用
  • 16GSFP+光模块主要应用于FC(FibreChannel)网络中,光纤通道技术(FibreChannel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。本篇文章重点介绍16GSFP+光模块的分类及应用,16GSFP+光模块有16GFCSFP+、16GFCBIDISFP+、16GFCCWDMSFP+、16GFCDWDMSFP+共4种类型。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家一一介绍下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 16G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-11 16:57:00
  • CWDMSFP彩光模块知识百科
  • CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 【干货资料】光模块有哪些类别?
  • 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
  • 重点解析XFP光模块集中出现的问题原因及优势特点
  • 关于XFP光模块来说,其功用失效分为发射端失效和接纳端失效,最常呈现的问题集中在以下几个方面:1.光口污染和损害由于光接口的污染和损害引起光链路损耗变大,导致光链路不通。发生的原因有:A.光模块(光纤模块)光口暴露在环境中,光口有尘埃进入而污染;B.运用的光纤连接器端面现已污染,光模块(光纤模块)光口二次污染;C.带尾纤的光接头端面运用不当,端面划伤等;D.运用残次的光纤连接器;2.ESD损害ESD是ElectroStaticDischarge缩写即"静电放电",是一个上升时间能够小于1ns(10亿分之一秒)乃至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的进程,ESD能够发生几十Kv/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: XFP SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 15:41:00
  • 【经验】为大家整理了以下几种常见的光模块类型
  • 移动互联网的到来,光通讯作业的兴起。咱们每个人都和光通讯密不可分。球迷们能够拿起手机看直播,在外作业的人能够随时和爸爸妈妈视频通话,女性能够自主的网上购物。這些日子中的點點滴滴咱們都深受光通訊的影响。光模块,英文简称(opticalmodule),首要用于光通讯作业。它的效果首要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,经过光纤传送后,接纳端再把光信号转换成电信号。簡單的來說光模块是发射和接纳电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。光模块是可插进路由器、交换机、传输设备、等简直一切网络信号收发设备的收发器。光模块支撑热插拔操作以及供货商之间的互换支撑标准化,它还可以经过许多不同的物理介质传输信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 产品 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-19 15:13:00
  • 什么是SFP光模块?有哪些分类?
  • 现在市面上光模块的分装、种类有很多种,但是要深入了解的各种参数信息可不是一件简单的事情。就例如:SFP光模块和SFP+光模块,两者的外形、功能等差别并不是很大,对于一些人来说吗,区分两者就存在着一点的难度了。易飞扬通信将在本文详细介绍SFP光模块。SFP光模块是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛,SFP光模块有很多种类型,如:BIDI-SFP、电口SFP、CWDMSFP、DWDMSFP、SFP+光模块等。另外,对于同类型的XFP、X2、XENPAK光模块而言,SFP光模块不仅能与其直连,还具有成本较其更低的特点。什么是SFP光模块?SFP光模块的封装形式是热插拔小封装,目前最高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP SFP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 16:19:00
  • 什么是CWDM光模块?有什么应用和优点?
  • 光模块根据封装可以分为GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP等封装方式,根据传输速率可以分为10G、25G、40G、100G、200G光模块等,但是,CWDM光模块是什么,有哪些的应用和优点,你知道吗?什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。CWDM光模块有哪些封装方式?CWDMGB...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-10 14:26:00
  • 100G光模块专题:100G光模块概述、优点和应用
  • 用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G、40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。100G光模块甚至成为这个时代某一个阶段的潮流。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。市面上,光模块的封装有很多种,但是,100G光模块是封装为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块,并且传输速率为100G的光模块。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G光模块概述、优点和应用。100G光模块的技术发展100G光模块的技术方案最早要追溯到2010年,IEEE802.3ba项目组...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-30 14:27:00
  • 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
  • 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 10G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: